结果:找到"粗波分复用 CWDM光模块",相关内容1000条
- 立创EDA中原理图调用两次复用模块,使用不同网络标签,但是电气自动统一
- 调用了两次复用模块,输出接口接入不同的网络标签,但是导入PCB时,自动将两个输出默认为同一种,有解决办法吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块 发帖人:一只电阻 发帖时间:2023-06-02 08:52:00
- 全面了解WDM波分复用
- 文章导读1.什么是WDM波分复用以及WDM工作原理2.通用WDM系统的基本结构3.WDM波分复用的优势4.什么是复用Mux和解复用Demux?5.WDM波分复用器和光分路器的区别6.影响WDM波分复用器的性能指标有哪些?7.如何区分O、E、S、C、L、U波段波长?8.什么是CWDM,DWDM,FWDM,LWDM,MWDM?什么是WDM波分复用以及WDM工作原理在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术(WDM)。WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带着各种信息),在发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-04-22 11:55:00
- CWDM波分光模块在城域网中的应用
- 在了解CWDM光模块在城域网中的应用之前,我们先来了解下什么是CWDM技术,CWDM波分复用技术是指将不同波长的光纤复用到单根光纤中进行传输,然后在链路的接收端,用光解复用器将单根光纤中的混合信号分解为多个不同波长的信号,传输至接收端的CWDM光模块。CWDM技术之所以在城域网建设中被广泛应用,是因为CWDM粗波分复用技术不仅可以提高网络带宽还可以节省光纤资源。常见的用于城域网的CWDM光模块有:1.25GCWDMSFP、2.5GCWDMSFP、10GCWDMSFP+、10GCWDMXFP、25GCWDMSFP28光模块。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下CWDM光模块的优势及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-03 18:14:00
- 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
- 光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。一、什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种用在粗波分复用器/解复用器上的光模块,粗波分复用技术是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,粗波分复用技术就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至一根光纤进行传输,在链路的接收端,借...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-30 15:04:00
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- CWDMSFP彩光模块知识百科
- CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 SFP光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
- 56GQSFP+DAC铜芯高线缆的介绍及应用
- 56Gb/sQSFP+DAC电缆设计为一个更具成本效益和低功耗替代数据中心和企业网络带宽的短距离网络设备之间电缆组件互连方案。易天光通信的56GQSFP+DAC直连电缆符合SFF-8436规范。铜缆线规从30到24AWG可供选择,铜缆常规长度1-7米。产品特征:●符合SFF-8436。●每个通道高达14.3125Gbps的传输速率(4通道)●传输距离高达7m●工作温度:0〜70℃●3.3V工作电压●符合RoHS●低损耗应用:56GInfiniBandSDRDDR/QDR和FDR互连、HPC互连56GQSFP+直连铜电缆在56G网络应用场景中具有成本效益高,低损耗的铜缆解决方案,易天光通信的D...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-14 14:27:00
- 「新手教程」介绍光模块的用途及分类
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块用途光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心产品。光模块的工作原理是进行光电和电光转换的光电子产品,光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-12 11:12:00
- 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
- 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
- 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
- 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 粗波分复用 CWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回